메뉴에서 또는 세계 지도에서 클릭하여 해당 국가/지역을 선택 *
Country Selector Alternate Image

대체품 정보툴 

 

구제품 라이브러리

대체품 정보툴은 경쟁사 제품 및 다양한 단종제품의 대체 가능 제품을 찾을 수 있도록 도와드립니다. 도움이 필요하십니까?
대체할 제품의 제품번호를 넣어주십시오.

제품목록 확인


이 툴을 사용하시면 아래 이용 약관에 자동으로 동의하신 것으로 간주됩니다.:
비밀 유지 및 이용 약관
Schneider Electric 제품 대체 정보는 당사의 소유이며 기밀 준수 및 “현 상태(AS IS)” 조건으로 수신 측에 제공된 것입니다. Schneider Electric은 모든 특정 용도의 적합성 및 상품성에 대한 암시된 보증을 포함하여(이에 국한되지 않음) 암묵적 또는 명시적인 일체의 보증을 하지 않습니다. Schneider Electric은 기능적으로 동등한 제품으로 간주할 수 있는 제품을 식별하기 위하여 상업적으로 합리적인 노력을 진행해 왔지만 이러한 노력이 반드시 형태-적합성-기능(form-fit-function) 요건과 동등한 것은 아닐 수 있습니다. Schneider Electric은 수신 측 혹은 수신자의 고객에 의한 제품대체 정보 이용에 기반한 일체의 클레임을 책임지지 않습니다. 특히 수신 측은 일체의 선택된 대체 제품이 다른 제품에 대한 적합한 대체품인지 여부를 별도로 확인할 필요가 있음을 대체품 정보 툴의 모든 사용자에게 권유하는데 동의합니다.


도움말
close

Schneider Electric 구제품의 첫 번째 글자를 입력하십시오. 제품을 하나 선택하여 제품이 여전히 판매중인지, 혹은 대체품이 있는지 여부를 확인하십시오.(시스템에 있는 대체품 정보를 보여드립니다.)

여러 개의 제품정보를 확인하고 싶으시면, “제품 체크 리스트” 링크를 클릭하십시오.