Rueil- Malmaison, le 25 février 2008 - A l’occasion de la 14ème exposition internationale sur les technologies de l’eau et de l’assainissement (Cotonou 25 au 28 février 2008), Schneider Electric présente une solution complète, intégrée et simple pour équiper les stations de surpression d’eau potable des opérateurs de distribution d’eau ou d’industriels.
La solution, appelée 3SControl (Solution Surpression Schneider) est simple. Il s’agit d’une armoire de commande intégrant les départs et protections moteurs, les variateurs de vitesse, les cartes solutions 3S, un emplacement pour le système de télégestion, les équipements de commande et de signalisation et un terminal de paramétrage. Elle peut commander jusqu’à 4 pompes. Elle est livrée directement sur site, prête à raccorder, en un mot clé en main.
Une pression sous haute surveillance
La solution 3SControl permet à l’opérateur :
• de parfaitement réguler la pression de l’eau,
• de définir le temps de réponse optimal en cas de perturbation,
• de diminuer les à-coups hydrauliques,
• de disposer de pompes en secours mutuel automatique et d’un mode de repli intégré,
• de réduire la consommation d’électricité lors des pics de consommation et de passer en mode économique en période creuse (mode jour et nuit),
• d’accéder localement aux modes de fonctionnement et paramétrage grâce à un menu déroulant,
• de surveiller à distance la station.
« Avec cette solution simple et intégrée, Schneider Electric optimise les coûts de fonctionnement et facilite la vie de l’opérateur. Elle allie technologie, flexibilité et modularité », commente Dominique Gayraud, Vice President Solutions Eau, Schneider Electric.
A propos de Schneider Electric
Leader mondial de la distribution électrique et des automatismes & contrôle, Schneider Electric développe une offre globale de produits et de services pour les marchés du résidentiel, des bâtiments, des centres de données et réseaux, de l’industrie et de l’énergie et des infrastructures. Les 119 000 collaborateurs de Schneider Electric ont réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 17,3 milliards d'euros à travers 15 000 points de vente dans 190 pays.
www.schneider-electric.com