Conformité RoHS
FAQ sur la directive EuropéenneQuestions les plus fréquemment posées1. Pourquoi la communauté a-t-elle pris cette directive ? 2. Quelle différence entre RoHS et WEEE ? 4. Existe-t-il des alternatives, des matériaux de substitution 5. Qu’entend-on par gros outil industriel fixe ? 6. La directive s’applique-t-elle uniquement aux produits fabriqués et vendus en Europe ? 8. Qu’est-ce qu’une matière homogène ? 11. Quelles sont les exemptions ? 12. Dans un état membre de la Communauté Européenne, qu'est-ce qu'un "producteur" ?
|