Conformité RoHS
Union Européenne: FAQQuestion 4 : Exite-t-il des alternatives, des matériaux de substitution ?Il existe de nombreuses alternatives au cadmium pour la plupart des applications : Lorsque le poids n’est pas un problème, les alliages nickel / aluminium / bronze peuvent être utilisés pour les connecteurs devant résister à la corrosion. Ces alliages peuvent multiplier le poids de chaque connecteur par 2 ou 3 en comparaison des connecteurs en aluminium plaqué cadmium. De nouveaux composés sont en cours de développement, plusieurs d’entre eux présentent des performances supérieures à celles des revêtements au cadmium. Dans l’attente d’une couverture complète des performances, la CE étudie la possibilité d’exempter le cadmium dans les applications de contacts électriques.
|