Développement durable & Fondation
 
 
 

Création d’entreprises

 
 
 
 
 

Soutenir 500 entrepreneurs de la  base de la pyramide* dans la création de leur activité dans le secteur de l’électricité

Baromètre Planète & Société [2009-2011]
 
 

* Programme BipBop 

Les populations de la base de la pyramide vivent avec moins de 3 000$ par an en parité de pouvoir d’achat. Schneider Electric aide les entrepreneurs à devenir artisans électriciens, installateurs ou professionnels spécialisés dans l’accès à l’énergie. Le Groupe apporte un financement et un accompagnement technique et commercial via des partenariats avec des organisations spécialisées dans l’aide à la création d’entreprises et de microcrédits.

L’accès à l’électricité est le début du développement économique et social. Cet accès et la maintenance des équipements nécessitent un savoir faire professionnel pour garantir le fonctionnement optimum de ces installations. Il s’agit donc de favoriser la création d’entreprises ou d’activités professionnelles dans ce domaine. Créer une activité artisanale nécessite un minimum d’équipements, donc de financements, auxquels n’ont généralement pas accès les populations concernées.

Schneider Electric se donne pour ambition de :

  • susciter la création d’entreprises dans ces domaines d’activité par les populations de la base de la pyramide. Cette population peut être au préalable formée dans le cadre de programmes auxquels participe Schneider Electric. Ainsi, le Groupe participe à la formation et la création d’activités dans ce domaine.
  • favoriser le développement économique de ses clients.

Sponsor
Pilote
Directeur du développement durable
Directeur de l’entreprenariat (programme d’accès à l’énergie)
Périmètre Managers dédiés au programme BipBop et managers des pays concernés
Calcul Nombre de créateurs d’entreprises soutenus
Reporting Semestriel
This image can't be displayed
  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Médiathèque