Développement durable & Fondation
 
 
 

Accidents du travail

 
 
 
 
 

Diminuer de 10% par an le taux de fréquence des accidents du travail

Baromètre Planète & Société [2009-2011]
 
 
 
 

 

est le taux de fréquence des accidents du travail chez Schneider Electric en 2008.

 
 

Le taux de fréquence est le nombre d’accidents du travail avec arrêt par million d’heures travaillées; il s’agit d’une référence internationale qui permet à Schneider Electric de se comparer avec les meilleurs. La performance calculée mensuellement par toutes les entités du groupe concerne les salariés Schneider Electric et les travailleurs temporaires placés sous la responsabilité managériale de Schneider Electric.

En cohérence avec ses principes de responsabilité, Schneider Electric positionne la prévention des risques professionnels comme une priorité. L’enjeu est de développer une culture et un système  homogène de management de la sécurité dans toutes les entités du groupe, tout en adaptant la politique globale aux contextes locaux et en capitalisant sur les meilleures pratiques et initiatives.

Schneider Electric vise à être parmi les entreprises dont le taux de fréquence des accidents de travail est le plus faible et être une référence mondiale.

Sponsor
Pilote
Directeur de la santé-sécurité-sureté groupe
Directeur de la santé-sécurité groupe
Périmètre Responsables santé-sécurité, responsables d’entité et responsables RH. Les entités de « business » et les divisions opérationnelles ont des pilotes chargés d’atteindre les objectifs pour leurs entités.
Calcul Nombre d’accidents avec arrêt par million d’heures travaillées
Reporting Mensuel (suivi trimestriel dans le Baromètre Planète & Société)
This image can't be displayed
  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Médiathèque