Seleccione su país/región en el menú o haciendo clic en el mapa *
Country Selector Alternate Image


Telemecanique Sensors presenta las nuevas fotocélulas láser de medición OsiSense XUK8T y XUK9T

10/02/16

 

  • Barcelona, 10 de febrero de 2016.– Telemecanique Sensors™ ha lanzado dos novedades en su gama de fotocélulas láser de medición. Se trata del modelo OsiSense XUK9T, para aplicaciones de hoisting, y el modelo OsiSense XUK8T, un nuevo sensor fotoeléctrico láser compacto que ofrece una detección fiable de objetos en todos los entornos.

OsiSense XUK8T

Telemecanique Sensors ha concebido el OsiSense XUK8T como un sensor compacto con un rendimiento robusto, creado para ayudar a los clientes a asegurar un flujo suave y constante durante el proceso de envasado y manipulación, momentos en los que es esencial medir y controlar con precisión la proximidad de los objetos en movimiento a lo largo de la cinta transportadora. Esta medición de máxima precisión de las distancias se basa en la tecnología "time of flight" (TOF), que utiliza la velocidad de la luz.

Equipado con dos salidas analógicas y dos salidas binarias, el sensor OsiSense XUK8T es uno de los más compactos en el mercado (50x50x23 mm). Además, puede integrarse en una máquina fácilmente gracias a su conector giratorio. Por otra parte, el OsiSense XUK8T ha sido diseñado para operar en cualquier tipo de entorno y condiciones reales de trabajo, siendo posible resistir a agentes químicos y de limpieza de alta presión. En la misma línea, el sensor es capaz de trabajar en temperaturas extremas (de -10 a 50 ° C).

Otro de los atributos clave de OsiSense XUK8T es su facilidad de uso, con una interfaz intuitiva y posibilidad de uso en remoto en caso de espacio limitado. Además, es capaz de detectar automáticamente la salida binaria para facilitar la conectividad (PNP o NPN) y su sencillo menú permite la configuración completa con sólo dos clics.

 

Finalmente, OsiSense XUK8T ofrece una detección fiable, ofreciendo una supresión del fondo de alta precisión sin importar el color del objeto, su posición, forma o ángulo. Por otra parte, permite una supresión de fondo eficaz incluso contra superficies altamente reflectantes, tales como chalecos de alta visibilidad, y presenta una alta tasa de detección (500 Hz) en aplicaciones de movimiento rápido.

OsiSense XUK9T

La otra novedad de Telemecanique Sensors, el modelo OsiSense XUK9T, se ha creado para aplicaciones de grúa de izado (hoisting). El sensor permite diferentes funciones, modo de anticolisión puente grúa para entornos ocupados y modo tándem para llevar cargas pesadas o grandes, y también utiliza el método de "time of flight" para ofrecer una detección precisa a través de un rango de detección de hasta 70 m. Con un punto rojo láser altamente visible, la alineación entre el sensor y el reflector se simplifica.

El sensor OsiSense XUK9T también minimiza el riesgo de colisiones o cargas lanzadas, mejorando así la seguridad del operador. En el modo de anti-colisión, muchas grúas pueden utilizar el mismo rail sin colisionar entre sí. En el modo tándem, los operadores pueden utilizar dos grúas en un tándem sincronizado para levantar una carga pesada o larga.

Gracias a su tamaño compacto (50x50x23mm) se simplifica su montaje. Teach-in está disponible en el propio dispositivo o a través de un cable externo.

Sobre Telemecanique Sensors

Telemecanique Sensors acumula más de 90 años de historia como marca independiente especializada en el ámbito de los sensores, actualmente forma parte de Schneider Electric. Telemecanique Sensors es un actor global con presencia en más de 20 países, sus productos se distribuyen en todo el mundo mediante una red de partners especialistas y generalistas. Como una de las principales compañías en el negocio de sensores, ayudamos a nuestros clientes a seleccionar la mejor oferta y la tecnología para alcanzar el rendimiento requerido y la fiabilidad para sus máquinas. Centrados en la sencillez, la proximidad y la experiencia, nos hemos convertido en expertos en los sensores de automatización industrial y somos especialistas en aplicaciones exigentes, haciendo de la vida de nuestros clientes "simplemente fácil!".

http://www.tesensors.com/es/es/