Technical FAQs

Ask a Question

XBTL : Transfert d'application : "Application transférée Incorrecte" puis "Erreur interne de construction de la liste des fichiers à transferer"

Goals and Symptoms

XBTL1000 : Erreur "Application transférée Incorrecte" lors du transfert de l'application, suivi de
"Erreur interne de construction de la liste des fichiers à transferer " lors de la seconde tentative de transfert de l'application.

Facts and Changes

XBTL1000 V4.30 4.40 4.42 4.48 Application transférée Incorrecte transfert Erreur interne de construction de la liste des fichiers à transferer

Causes and Fixes

Il se peut qu'un antivirus empêche la création ou l'écriture de fichiers .exe ou .dll.
Car lors du transfert d'une application XBTL1000 (même directement vers le terminal), une copie temporaire des fichiers est faite en local sur le PC.
Une désinstallation de l'antivirus (dans le cas particulier du client en question, Norton antivirus) permet de résoudre le problème.
A ce jour, un seul client a rencontré ce type de problème.

Was this helpful?
What can we do to improve the information ?