Technical FAQs

Ask a Question

Comment peut-on réïnitialiser une carte VW3A59310 dont la configuration préalable utilisait le FDR ?

Goals and Symptoms

Comment peut-on réïnitialiser une carte VW3A59310 dont la configuration préalable utilisait le FDR ?

Facts and Changes

La VW3A58310 était utilisée avec la fonction FDR.
On souhaite ensuite l'utiliser sans FDR (conf adresse IP par pocket et ScanI/O pour la commande). On a alors le symptôme suivant :
Affichage : nSt
ETA = 16#0040
Aucune commande n'est prise en compte : après l'envoi de CMD = 16#06 l'ETA est inchangé à 16#0040
Aucune

Causes and Fixes

Lorsqu'une carte Ethernet à été configurée au préalalble avec la fonctionnalité FDR et si elle se trouve reliée à un serveur qui ne possède pas cette fonction, le problème est le suivant :

La carte ( client ) envoit en permanence des requêtes FDR au serveur et reste en attente sans tomber en défaut. Tant qu'il n'y a pas de retour du serveur la carte refuse toute communication.

La solution consiste à dévalider la fonction FDR de la carte via le keypad et de rentrer les paramètres suivants ( menu 8 ) :

P01 : 0
P02 : 1
P03 : 0
P04 : x
P05 : 15

Faire un power off / power on ( un mars et ça repart ).

Was this helpful?
What can we do to improve the information ?