Technical FAQs

Ask a Question

La carte contrôle ATV62 VW3A62200 n'est plus commercialisée. Par quelle référence est-elle remplacée ?

Goals and Symptoms

La carte contrôle ATV62 VW3A62200 n'est plus commercialisée. Par quelle référence est-elle remplacée ?

Facts and Changes

ATV62C43Q.

Causes and Fixes

Prendre une carte contrôle VX4A681 et faire attention au remplacement de l'EEPROM ( garder celle de l'ATV62 ).


Legacy KB System (APS) Data: RESL161412 V1.0, Originally authored by on , Last Edited by on
Related ranges: Altivar 62
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?