Technical FAQs

Ask a Question

Le client a trouve la référence de thyristors suivante : PRX P7SO 16 75 04 UT 53 qui a un courant de 750A au lieu de 900A dans les VZ3TP2900M16. Est...

Goals and Symptoms

Le client a trouve la référence de thyristors suivante : PRX P7SO 16 75 04 UT 53 qui a un courant de 750A au lieu de 900A dans les VZ3TP2900M16. Est ce normal ? Ou bien y a t il eu modification des calibres.

Causes and Fixes

Il est normal de trouver des thyristors 750 A dans un tiroir 900 A car la construction du tiroir a été optimisée de part le câblage interne et l'assemblage en fonction du besoin produit.

Was this helpful?
What can we do to improve the information ?