Technical FAQs

Ask a Question

A l'nstallation d'une nouvelle carte de puissance VX5A661C23N4 sur un variateur ATV66C23N4 le variateur se met en défaut (défaut T1) .En remettant une...

Goals and Symptoms

A l'nstallation d'une nouvelle carte de puissance VX5A661C23N4 sur un variateur ATV66C23N4 le variateur se met en défaut (défaut T1) .En remettant une ancienne carte de puisance le variateur fonctionne normalement.Est-ce que problème d'incompatibilité? ou carte livrée défectueuse?

Facts and Changes

ATV66C23N4

Causes and Fixes

Si le défaut apparaît à la mise sous tension ( transistor en CC ou transistor ouvert ) il y a bien un défaut, si le message apparaît uniquement lors de l'auto-diagnostic, ne pas en tenir compte car il n'est pas trés faible pour ce test.

Was this helpful?
What can we do to improve the information ?