Technical FAQs

Ask a Question

Materiel concerné : ATV38HC13N4 + inductance de ligne VW3A68502. Objet : Calcul du courant de ligne à partir des courants par harmonique. Question...

Goals and Symptoms

Materiel concerné : ATV38HC13N4 + inductance de ligne VW3A68502.
Objet : Calcul du courant de ligne à partir des courants par harmonique.

Question : Si l'on applique la formule suivante; "Le courant de ligne est egale à la racine carré de la sommes des carrés des valeurs efficace par rang d'harmonique" nous n'obtenons pas la valeur indiquée dans le catalogue.
A savoir dans le catalogue le courant de ligne est de 191A alors que par le calcul suivant les valeurs (voir fichier attaché) I ligne 218A.

Facts and Changes

Voir fichier attaché pour obtenir les courant efficace par rang d'harmonique sur ATV38C13N4+VW3A68502.

Causes and Fixes

Le tableau du catalogue est donné pour 400 Vac, le fichier Excel est pour 380 Vac. Dans les 2 cas il s'agit de simulation.

Was this helpful?
What can we do to improve the information ?