Technical FAQs

Ask a Question

Déclenchement fugitif du relais R1 sans défaut sur l'ATS.

Goals and Symptoms

Déclenchement fugitif du relais R1 sans défaut sur l'ATS.

Facts and Changes

Sur un ATS48C41Q des ouvertures fugitives du relais R1 se produisent sans qu'aucun défaut n'apparaisse sur le démarreur.
Ces ouvertures de R1 se produisent parfois au cours du démarrage, parfois en fonctionnement après le démarrage.
Ce relais R1 est raccordé sur une entrée automate; en cas d'ouverture le programme arrête l'installation.
Pour pallier ces problèmes le client a filtré (1 s) la détection d'ouverture du relais

Causes and Fixes

Nous avons rencontré des problèmes de relais ( mécanique et piste circuit imprimé ) résolus depuis 0403, le mieux serait de remplacer la carte contrôle.

Was this helpful?
What can we do to improve the information ?