Technical FAQs

Ask a Question

Test en plate forme avec : ATV58HU29N4 + carte Ethernet VW3A58310. G0350 V2.1 IE21 CE35. Configuration variateur et carte ethernet par POWER suite V...

Goals and Symptoms

Test en plate forme avec :
ATV58HU29N4 + carte Ethernet VW3A58310. G0350 V2.1 IE21 CE35.
Configuration variateur et carte ethernet par POWER suite V1.5.
Automate TSXP572823

Configuration ethernet VW3A58310 par power suite V1.5.
Adresse dynamique activé
Adresse IP master 139.160.239.46
Time out activé à 5s
Fonction FDR activée
Configuration locale
Nom de l'équipement ATV_0007
I/O scanning activé

Configuration Automate :
I/O scanning configuré
Serveur DHCP validé avec association "ATV_0007" à l'adresse 139.160.239.54
IP 139.160.239.46
Sous masque 255.255.0.0
passerelle 0.0.0.0

Pendant les essais de fonctionnement, il a été constaté deux phenomenes de mauvais fonctionnement de la communication ethernet.

1 Sila carte ethernet VW3A58310 est en adresse IP dynamique le variateur n'arrive pas à dialoguer avec l'automatye car aucune adresse ne lui est attribuée.

2 Quelque soit le mode d'attribution de l'adresse IP de la carte VW3A58310, la validation de la fonction FRD inhibe les echanges I/O scanning.

Quelles sont les raisons possibles pour laquelle le dialogue I/O scanning est arrêté si la fonction FRD est validée?
et
Quelle est la raison pour laquelle le variateur n'arrive pas à recevoir une adresse IP lorsque la carte VW3A58310 est en IP dynamique?


Quelle est la raison pour laquelle le fonctionnement de l'option FRD bloque les echanges I/O scanning.?

Facts and Changes

Dialogue ATV58 avec TSXP57 en ethernet.

Causes and Fixes

La fonction FDR réclame un coupleur Ethernet version 3 au minimum, le TSXP57 est en v2.1.

Was this helpful?
What can we do to improve the information ?