Technical FAQs

Ask a Question

J'ai des clients qui n'arrivent pas a installer powersuite sur leur PC, il y' a le message erreur de script MSIEXEC.EXEC; Après analyse sur des pc ave...

Goals and Symptoms

J'ai des clients qui n'arrivent pas a installer powersuite sur leur PC, il y' a le message erreur de script MSIEXEC.EXEC; Après analyse sur des pc avec système d'exploitation windows XP, tout ce passe bien alors que ceux disposant windows 2000 et 98 , le message d'erreur apparaît.Enter your query

Facts and Changes

Powersuite Windows XP

Causes and Fixes

En fait il s'agit de problèmes de VBScript ( mauvaise version ou version installée dans le PC différente ); ce problème est difficile à résoudre car non systématique; cela dépend de la version de l'OS et de la langue.
La solution consiste à mettre à jour le VBscript par téléchargement sur le site de Microsoft. Supprimer le VB installé et prendre la dernière version disponible chez Microsoft ou ceux fournis sur le CD de PowerSuite.

Was this helpful?
What can we do to improve the information ?