Technical FAQs

Ask a Question

Est ce que les ATV58 e ATV68 peuvent supporter un pic transitoire du réseau supérieur ou égale àà 915 V ( allant jusqu' à 6000V selon la norme IEEE C...

Goals and Symptoms

Est ce que les ATV58 e ATV68 peuvent supporter un pic transitoire du réseau supérieur ou égale àà 915 V ( allant jusqu' à 6000V selon la norme IEEE C62.41 - 1991 )

Causes and Fixes

Nos variateurs ne répondent pas à cette norme américaine qui concerne foudre. Nos tests sont faits à 4000v selon EN 61-4-4 soit un train d'ondes de 15 ms avec des pulsations de 50 nanosec, 300 ms de repos puis reprise du cycle. Cycle total de 2 mins en positif et 2 mins en négatif.

Was this helpful?
What can we do to improve the information ?