Technical FAQs

Ask a Question

kit de ventilation VW3A58826 peut être intégré directement en usine dans le variateur équipé ref ATV58ED64N4 ?

Goals and Symptoms

kit de ventilation VW3A58826 peut être intégré directement en usine dans le variateur équipé ref ATV58ED64N4 ?

Causes and Fixes

le kit VW3A58826 ne peut pas être monté dans un ATV58ED64N4, d'autre part ce variateur comporte une ventilation forcée ( 3 ventilateurs sur la puissance et 1 ventilateur sur la carte contrôle ). Ceci est visib dans la vue éclatée du dossier de réparation.

Was this helpful?
What can we do to improve the information ?