Technical FAQs

Ask a Question

Avez la correspondance des bornes et des couleurs de fil sur le câble VW3A8306D30. (câble RJ45 d'un côté et brins nus de l'autre).

Goals and Symptoms

Avez la correspondance des bornes et des couleurs de fil sur le câble VW3A8306D30. (câble RJ45 d'un côté et brins nus de l'autre).

Causes and Fixes

There is a lablel on the cable next to the RJ45. with:

1 - green / white
2 - green
3 - orange / white
4 - blue
5 - blue / white
6 - orange
7 - brown / white
8 - brown

Was this helpful?
What can we do to improve the information ?