Technical FAQs

Ask a Question

Relais R3 affecté en "moteur alimenté":RNI + entrée LI affectée à "LIH /préchauffage moteur " Le relais monte t-il pendand le préchauffage? 1.Que...

Goals and Symptoms

Relais R3 affecté en "moteur alimenté":RNI + entrée LI affectée à
"LIH /préchauffage moteur "
Le relais monte t-il pendand le préchauffage?
1.Quelle est la forme du courant envoyé .
2.Quel est le niveau d'enclenchement du relais R3

Causes and Fixes

Le préchauffage permet sans rotation de l'arbre, de porter le moteur à une certaine température afin d'éviter la condensation.
Le niveau d'injection de courant pseudo-continu est réglable ainsi que la temporisation de déclenchement.
L'activation de la temporisation est faite lorsque l'on commande plus le moteur (démarreur en état RDY).
Le déclenchement du préchauffage est réalisé sur niveau 1 d'une entrée logique et lorsque les temporisations TPR et TBS (temporisation avant démarrage) sont nulles.
L'arrêt du préchauffage intervient sur ordre de marche et sur niveau 0 d'une entrée logique.
Interdépendance :
L'entrée Run est prioritaire sur l'entrée logique en configuration préchauffage.
Certains défauts ne sont pas pris en compte pendant la période de chauffage :
- Rotor bloqué en by-pass,
- Sous charge,
- Dépassement du temps de démarrage,
- Thermique moteur et démarreur.
Ainsi que l'alarme : dépassement de seuil de courant.

Le relais R3 bascule dés que la Li affectée au préchauffage change d'état et aprés la temporisation . Le préchauffage s'arrête dés que la Li est desactivée ou un ordre de marche donné ou STOP actionné. R3 réagit en même temps et retombe.

Was this helpful?
What can we do to improve the information ?