Technical FAQs

Ask a Question

- Quel est le temps d'initialisation du variateur à la mise sous tension ? - Quelle est la fréquence maxi de manoeuvre d'un contacteur de ligne ? - ...

Goals and Symptoms

Questions

Facts and Changes

En cas d'arrêt d'urgence, donc coupûre puissance, le client veut pouvoir redémarrer en moins de 3 s.

Causes and Fixes

1 - Inferieur à 3 sec
2 - c'est du PCP, voir catalogue avec courant AC-1
3 - Un contacteur aval est différent d'un contacteur de ligne:
Ligne est utilisé pour la sécurité
Aval isole le moteur avec variateur ( moteur ) à l'arrêt.

Was this helpful?
What can we do to improve the information ?