Technical FAQs

Ask a Question

Explication sur l'association d'un déclencheur de type MA500 (500A thermique) sur variateur ATV38HC33N4X dont le courant de ligne est de 536A. Catalog...

Goals and Symptoms

Explication sur l'association d'un déclencheur de type MA500 (500A thermique) sur variateur ATV38HC33N4X dont le courant de ligne est de 536A. Catalogue VV pages 2/100 et 2/84

Causes and Fixes

La valeur indiquée dans la colonne calibre du disjoncteur est le courant maximum à 55°C.
En fait le disjoncteur le NS630.MA est un 630A à 40°C.
2 raisons pour lesquels le calibre est suffisant pour ATV38HC33N4X :

- à 55°C le variateur devra être déclassé (2.2% du courant au-delà de 40°C) ce qui réduira d'autant le courant absorbé.
- pratiquement le courant calibre sur une charge type variateur est supérieur car le variateur limite la pointe de courant.
Pour un NS630 le courant calibre à 55°C pour un variateur est fait de 585A.

Le tableau donné pour l'ATV38 manque d'explication voir celui de l'ATV68 qui est mieux renseigné.
=========================================================
Le MA 500 est remplacé par la nouvelle version de déclencheur STR13 MAE
C'est un déclencheur électronique simplifié qui n'aura qu'une fonction de protection court retard
( réglable de 6 à 13 In ).

Le STR13MAE est developpé sur une base de STR53, allégé de ses fonctions, pour ne garder que la protection Im règlable de 3000 à 6500A.

Was this helpful?
What can we do to improve the information ?