Technical FAQs

Ask a Question

je suis à la recherche des informations suivantes : Possibilité de sauvegarder la configuration du variateur et de la carte VW3A58310 Powersuite...

Goals and Symptoms

je suis à la recherche des informations suivantes :

Possibilité de sauvegarder la configuration du variateur et de la carte VW3A58310

Powersuite mémorise-t-il l'ensemble de la configuration ?

Faut-il impérativement utiliser le terminal en façade ?

Les mots de la table d'échange via IOscanning sont-ils modifiables par le terminal en façade ?

Sur un échange du variateur seul que faut-il recharger ?


Application : station SIAAP Valenton 70 variateurs ATV 38 en Ethernet.

Causes and Fixes

1 - Powersuite mémorise toute la configuration du variateur ( prendre v1.5 )
2 - Le terminal en façade n'est pas une obligation mais peut rendre service pour visualiser des paramètres aprés la mise en service.

3 - Sur échange variateur, faire un Tune et recharger toute la conf, via powersuite ou le keypad ( sauvegarde possible dans un fichier de la keypad )

4 - La conf I/O scanning se trouve dans le serveur ( automate ) et ne peut être sauvegardée dans le keypad ou powersuite.

Was this helpful?
What can we do to improve the information ?