Technical FAQs

Ask a Question

Un client a protege la configuration du variateur par un code confidentiel(COd). Malheureusement, il a oublie le code. Comment peut-on deverrouiller l...

Goals and Symptoms

Un client a protege la configuration du variateur par un code confidentiel(COd). Malheureusement, il a oublie le code. Comment peut-on deverrouiller le variateur?

Facts and Changes

ATV58 Verrouillage par code confidentiel

Causes and Fixes

For ATV58 and 28 go to the code menu, set 6969, go back to the main menu, then the complete setting are available again.
After the code return to 0.

Was this helpful?
What can we do to improve the information ?