Technical FAQs

Ask a Question

ATV58FHD46N4 avec carte Fipio. A chaque remise sous tension le variateur retrouve les réglages usines.

Goals and Symptoms

ATV58FHD46N4 avec carte Fipio.
A chaque remise sous tension le variateur retrouve les réglages usines.

Facts and Changes

Mise en service.
Produit neuf.
Modification des réglages soit par la pocket soit par PowerSuite.
A chaque mise hors tension les modifs sont perdues.
Pas d'utilisation du CMI par la communication.
Contrôle switch 50/60 Hz : O.K
Pas de retour réglages usine par menu 7 Fichier.

Causes and Fixes

Verifiez que le client n'utilise pas un profil dedié type ATV58FHD46N4 car ce type de profil emet une configation par défaut du PLC vers le variateur à la mise sous tension de l'un ou de l'autre.
Si le client veut envoyer sa conf lui même, prendre le profil ATV58F PKW.

Was this helpful?
What can we do to improve the information ?