Technical FAQs

Ask a Question

Un client a de nombreux problèmes de connectique sur les RJ45 entre variateur et PC. Pour cela il souhaiterait un plan de cette connectique pour en r...

Goals and Symptoms

Un client a de nombreux problèmes de connectique sur les RJ45 entre variateur et PC.
Pour cela il souhaiterait un plan de cette connectique pour en réaliser une en ''dur'' avec des connections soudées.

Facts and Changes

ATV58 - VW3A8106.

Causes and Fixes

Le câble standard est un RJ45, l'ATV58 est en subd 9 pins, il est donc nécéssaire de convertir. Un convertisseur en métal serait trop cher.

RJ45 = pin 4 = DB
RJ45 = pin 5 = DA
RJ45 = pin 8 = 0v

SubD ATV58:

pin 3 = DA
pin 4 = 0v
pin 7 = DB
pin 8-9 = shunt

Was this helpful?
What can we do to improve the information ?