Technical FAQs

Ask a Question

Le ventilateur des variateurs ATV28 est normalement alimenté automatiquement au déverrouillage du variateur :sens de marche + référence Il est mis h...

Goals and Symptoms

Le ventilateur des variateurs ATV28 est normalement alimenté automatiquement au déverrouillage du variateur :sens de marche + référence
Il est mis hors tension quelques secondes après le verrouillage du variateur :vitesse moteur < 0,5 Hz et freinage par injection terminée d'après le guide d'exploitation produit.
Y at-il d'autres conditions et notamment la température interne du variateur qui conditionne le maitient de la ventilation.

Causes and Fixes

Non, seulement le fonctionnement décrit dans le guide.

Was this helpful?
What can we do to improve the information ?