Technical FAQs

Ask a Question

Sur les ATV28,on peux communiquer par Profibus avec les modules VW3A66307. sur ces modules,on peux raccorder 4 ATV.Peux t'on à l'aide de 8 modules rac...

Goals and Symptoms

Sur les ATV28,on peux communiquer par Profibus avec les modules VW3A66307. sur ces modules,on peux raccorder 4 ATV.Peux t'on à l'aide de 8 modules raccorder 30 ATV28.

Facts and Changes

ATV28 profibus.

Causes and Fixes

Pas de problèmes ( 4 x 8 = 32 ) et en dessous de la limite profibus.


Legacy KB System (APS) Data: RESL156422 V3.0, Originally authored by on , Last Edited by on
Related ranges: Altivar 28
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?