Technical FAQs

Ask a Question

Application: étireur de réparation pour la filature.Défaut: Après l'ordre de marche avant, quelque fois le moteur turne, pour un moment, dans le sens ...

Goals and Symptoms

Application: étireur de réparation pour la filature.Défaut: Après l'ordre de marche avant, quelque fois le moteur turne, pour un moment, dans le sens arrière: problème résoluble avec la fonction de 'marche pas à pas (JOG)', mais dans cette dernière ne fonctionne pas la rampe d'accélération.Donc nous avons utilisé les vitesses présélectionnées, mais nous avons le même problème: si on met le FLG=0 et le UFR=0 nous n'avons plus le défaut.Question:Je peux mettre les gains à '0' sans compromettre le fonctionnement de la machine? Que signifie mettre ces gains à '0'?

Facts and Changes

ATV28HD16N4 Donnée moteur: moteur à deux vitesse 5,5 Hp 10Hp 950 rpm 2880 rpm 16,8 A - à triangle 25,4 A - à triangle 9,7 A - à étoile 14,7 A - à étoile 220/380 V 220/380 V

Causes and Fixes

Certains problèmes d'instabilité pourraient survenir, il faudra donc trouver la bonne valeur pour FLG et UFR, mais il semble que tout soit OK maintenant. Il s'agit d'un moteur dahlander

Was this helpful?
What can we do to improve the information ?