Support

Le schéma IT (à neutre isolé) des liaisons à la terre en BT

Résumé

Tous les Schémas des Liaisons à la Terre -SLT- offrent le même niveau de sécurité aux utilisateurs, mais ils ont des caractéristiques différentes en exploitation.

C’est pourquoi dans un certain nombre de pays, le choix est imposé par le législateur ou le normalisateur selon les bâtiments, par exemple, en France : le schéma IT est obligatoire dans les salles d’opérations des hôpitaux, et le TN-C est interdit dans les locaux à risque d'explosion.

Hormis ces choix imposés, ce sont les objectifs de sûreté (sécurité, disponibilité, fiabilité, maintenabilité et bon fonctionnement des systèmes communicants à courant faible) qui permettent de déterminer le SLT à retenir pour une installation donnée.

Le but de ce Cahier Technique est de montrer l’intérêt et les domaines d’emploi du SLT IT.
Après une rapide présentation du risque électrique et des différents SLT, les situations de premier défaut puis du défaut double spécifique au schéma IT sont étudiées avec un développement des avantages et inconvénients de ce SLT. Ce cahier apporte aussi des réponses concernant le limiteur de surtension avec les différents types de surtensions susceptibles de se produire.

Le Cahier Technique se termine par un tableau de choix de tous les SLT à partir des critères de sécurité, disponibilité, compatibilité électromagnétique et exigences professionnelles des exploitants.

Voir aussi Electrical Installation Guide (en anglais) - édition 2005

Référence

  • - Auteur :François Jullien, Isabelle Héritier
  • - Date de publication :01/12/1998
  • - Nombre de pages :28
  • - Numéro CT :178


Retour

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Liste complète des Cahiers Techniques ( CT0 )

 

Vous avez une demande concernant les Cahiers Techniques ?

 

Pour lire les documents pdf utilisez le plugin Acrobat Reader 5.0

 

Abonnement à la newsletter des Cahiers Techniques