Support

Permutation automatique des alimentations dans les réseaux HT et BT.

Résumé

L’absence, même fugitive, d’alimentation électrique est de nos jours un handicap majeur pour les industries dont les fabrications ne tolèrent aucun arrêt, comme pour les IGH - immeubles de grande hauteur - dont les circuits de sécurité doivent toujours être opérationnels.

Aussi, la permutation des sources normales d’alimentation sur des sources de remplacement ou de secours s’avère être une fonction de plus en plus employée dans la distribution électrique, publique et privée.

Dans ce cahier technique sont tout d’abord étudiées les difficultés de mise en œuvre des dispositifs de permutation, ... et les solutions techniques à retenir. Ensuite sont présentés les différents types de permutation avec des exemples pratiques. Puis un tableau en fait la synthèse en rappelant leurs principaux domaines d’application.

Référence

  • - Auteur :Georges Thomasset
  • - Date de publication :01/06/1992
  • - Nombre de pages :16
  • - Numéro CT :161


Retour

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Liste complète des Cahiers Techniques ( CT0 )

 

Vous avez une demande concernant les Cahiers Techniques ?

 

Pour lire les documents pdf utilisez le plugin Acrobat Reader 5.0

 

Abonnement à la newsletter des Cahiers Techniques