Stabilité dynamique des réseaux électriques industriels
Résumé
L’énergie électrique étant très difficilement stockable, il doit y avoir en permanence équilibre entre la production et la consommation.
Les générateurs, les récepteurs et les réseaux électriques qui les relient ont des inerties mécaniques et/ou électriques qui rendent difficile le maintien d’un équilibre garantissant une fréquence et une tension relativement constantes.
Normalement, face à une variation de puissance, le système électrique, après quelques oscillations, retrouve un état stable. Dans certains cas, le régime oscillatoire peut diverger. Des études sont nécessaires pour pouvoir éviter ce phénomène et garantir la stabilité du réseau électrique.
Elles le sont particulièrement dans le cas des réseaux industriels qui comportent un ou des groupes générateurs et des moteurs.
Ce Cahier Technique permet de comprendre pourquoi l’instabilité peut apparaître, quelles en sont les causes les plus fréquentes et quels sont les effets induits. Il indique quelles sont les précautions à prendre. Il montre comment se déroule une étude et en donne un exemple.