Gestion de l'énergie dans les processus industriels
Résumé
Les possibilités d'économie d'énergie dans les processus industriels résultent de :
- la lutte contre les gaspillages,
- la rationalisation des processus de fabrication,
- la substitution de l'électricité aux énergies traditionnelles ou l'autoproduction à partir de récupération.
Des exemples montrent le rôle tenu par l'automatisation dans la solution de ces problèmes.
Nota : ce texte a fait l’objet d’une communication au colloque « Electrotechnologies in industry » à Montréal Canada - 25/27 mai 1982. II a été établi dans le cadre du SERCE (Syndicat des Entrepreneurs de Réseaux de Centrales et d’Équipement industriel électriques) par : M. Pouzols, Merlin Gerin, avec la collaboration de MM.
Bruché « Forclum », Leblanc « Saunier-Duval », Lefranc « Trindel », Mulot « SERCE », Raymond « Comsip Entreprise ».
Si les industries gourmandes d’énergie (le raffinage de l’aluminium par exemple) ont toujours pratiqué la gestion de I’énergie, il n’en a pas été de même jusqu’à ces derniers temps pour celles où la part de l’énergie n’intervenait que pour un faible pourcentage dans les prix de revient des produits qu’elles élaboraient.
Le décennie qui vient de s’écouler a vu, cependant, le coût de l’énergie augmenter d’une façon considérable. Et même si le ratio :
coût de l’énergie /chiffre d’affaires peut encore rester faible, les économies à réaliser dans le domaine énergétique sont souvent du même ordre de grandeur que la marge bénéficiaire. On ne peut plus négliger un moyen d’augmenter la compétitivité des entreprises, compétitivité qui, de plus en plus, va devenir une condition de leur survie.
Bon nombre d’industriels ont donc commencé à mettre en place une politique de
l’énergie. Ils sont aidés dans ce travail :
- par les bureaux d’ingéniérie,
- par les fournisseurs de produits énergétiques, aux premiers rangs desquels on trouve des distributeurs d’électricité,
- par les constructeurs et les entrepreneurs qui leur fournissent et mettent en oeuvre leurs équipements de production.
Représentant d’un organisme qui regroupe une grande partie des entreprises françaises d’installations électriques, je m’intéresserai plus particulièrement à la Gestion de I’Energie électrique.