Ce Cahier Technique constitue une présentation générale des notions de base relatives au fonctionnement et à l’utilisation des appareils à coupure dans le vide. La première partie, intitulée Théorie et Pratique de la coupure dans le vide, est une description rapide des phénomènes physiques associés à la coupure dans le vide, puis de leur mise en œuvre. Elle comporte aussi une présentation des différentes options technologiques qui s’offrent aux concepteurs d’ampoule à vide. La deuxième partie est consacrée aux interactions entre l’appareil de coupure dans le vide et le réseau électrique, dans le cas des circuits inductifs pour lesquels la coupure dans le vide est susceptible de provoquer des surtensions, et aux moyens de se protéger contre les surtensions. Dans la troisième partie, l’auteur explique comment les caractéristiques propres à la coupure dans le vide présentées dans les deux parties précédentes déterminent les domaines préférentiels d’application de cette technique, selon les niveaux de tension et les types d’appareillage. Ce Cahier Technique est complété d’une large bibliographie d’ouvrages ou documents auxquels pourra se référer le lecteur qui souhaiterait approfondir un point particulier.