Couper le courant est une action indispensable à réaliser sur un circuit électrique, afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens en cas de défaut mais aussi pour contrôler la distribution et l’utilisation de l’énergie électrique. L’objet de ce Cahier Technique est de faire mieux connaître les avantages, les inconvénients et les domaines d’utilisation des anciennes et nouvelles techniques de coupure en Moyenne Tension. Après avoir caractérisé les courants à couper et la coupure sur un plan théorique, l’auteur présente la coupure dans l’air, l’huile, le vide et le SF6, et termine par deux tableaux comparatifs. Aujourd’hui, la solution reste la coupure grâce à l’arc électrique que ce soit dans le SF6 ou dans le vide ; elle nécessite une expertise que ce Cahier Technique vous invite à partager.