L'évolution du besoin de sûreté et des technologies a permis un relèvement significatif des exigences normatives pour les disjoncteurs industriels (mise en oeuvre réservée aux électriciens). Aujourd'hui, la conformité à la norme CEI 947-2 de 1989, révisée et complétée en 1995, peut être considérée comme une assurance tous risques concernant l'aptitude à l'emploi des disjoncteurs. Tous les pays, fait remarquable, ont approuvé cette norme ; le dernier, le Japon, devrait le faire prochainement. Ce Cahier Technique montre les plus de cette norme par rapport à l'ancienne CEI 157-1 et détaille les nombreux tests auxquels ces appareils de coupure doivent satisfaire. Tests qui sont très représentatifs des contraintes rencontrées dans les installations électriques.