Support

Onduleurs et harmoniques (cas des charges non-linéaires)

Résumé

Les Alimentations Statiques sans Interruption (ASI) sont des générateurs électriques quasiment parfaits.
Leur fiabilité est très grande et par nature ils assurent (dans la limite de l’autonomie de la batterie) une disponibilité de l’énergie électrique sans faille.
Au niveau des caractéristiques électriques, l’onduleur, qui constitue le générateur de l’ASI, a des performances de stabilité de la fréquence et de la tension qui sont meilleures que celles du secteur.
La seule caractéristique qui est incertaine dans l’esprit de beaucoup de techniciens est son aptitude à délivrer une tension sinusoïdale quelle que soit la forme du courant absorbé par la charge.
Ce cahier technique a pour but de clarifier ce point et de démontrer que les onduleurs modernes sont d’excellents générateurs de tension sinusoïdale même lorsqu’ils alimentent des charges non linéaires.
Ceci est somme toute normal puisqu’ils sont conçus, et le plus souvent utilisés, pour alimenter des ordinateurs qui absorbent des courants non sinusoïdaux.

Pour en savoir plus sur les onduleurs : MGE UPS Systems

Référence

  • - Auteur :Jean-Noël Fiorina
  • - Date de publication :01/06/1992
  • - Nombre de pages :20
  • - Numéro CT :159


Retour

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Liste complète des Cahiers Techniques ( CT0 )

 

Vous avez une demande concernant les Cahiers Techniques ?

 

Pour lire les documents pdf utilisez le plugin Acrobat Reader 5.0

 

Abonnement à la newsletter des Cahiers Techniques