Automatismes et Contrôle


Vijeo Citect - Logiciels pour le dialogue opérateur

Soyez au coeur des opérations

Telemecanique
  •  
    Fiche gamme
     
  •  
    Téléchargements
     
  •  
    Support
     
  •  
    Enregistrer votre logiciel
     
Logiciel Vijeo Citect
Bénéfices

Vijeo Citect fait partie de la solution d'automatisation entièrement intégrée de Schneider Electric et vous aidera à augmenter votre retour sur investissement en vous offrant un système fiable, souple et haute performance de supervision et d'acquisition de données. Ses outils de configuration faciles à utiliser et ses fonctions puissantes vous permettront de développer et de déployer rapidement des solutions pour votre application, quelle qu'en soit la taille.

Applications

  • De nombreuses organisations leaders dans le monde profitent de la solution Vijeo Citect, parce qu'elle répond aux spécifications et aux besoins propres à leur secteur d'activité. Vijeo Citect peut s'adapter à un large éventail d'exigences industrielles et cherche à répondre aux besoins et aux exigences croissantes des secteurs industriels émergents.
  • Vijeo Citect est conçu pour développer et déployer des solutions pour des applications de toutes tailles dans des secteurs d'activité comme l'eau et les eaux usées, la restauration, les infrastructures, la fabrication, l'exploitation minière et les minéraux, les métaux, le pétrole et le gaz, l'automobile, l'aérospatiale, la défense et bien d'autres.
 

Système fiable, souple et à hautes performances de supervision et d'acquisition de données (SCADA)

 
 
 
Description

De nombreuses organisations leaders dans le monde profitent de la solution Vijeo Citect, parce qu'elle répond aux spécifications et aux besoins propres à leur secteur d'activité. Vijeo Citect peut s'adapter à un large éventail d'exigences industrielles et cherche à répondre aux besoins et aux exigences croissantes des secteurs industriels émergents.

Vijeo Citect est conçu pour développer et déployer des solutions pour des applications de toutes tailles dans des secteurs d'activité comme l'eau et les eaux usées, la restauration, les infrastructures, la fabrication, l'exploitation minière et les minéraux, les métaux, le pétrole et le gaz, l'automobile, l'aérospatiale, la défense et bien d'autres.

  • Redondance totale pour une architecture fiable : 
     Dans l'automatisation d'usine et d'autres applications critiques à la mission, une panne de matériel peut conduire à un arrêt de la production et éventuellement à des situations dangereuses.
    La redondance de Vijeo Citect tolère une panne n'importe où dans votre système, sans perte de fonctionnalité ou de performance.
  • Des fonctions graphiques avancées :
    Les capacités graphiques de votre système SCADA sont un facteur critique dans son utilisabilité globale. Vijeo Citect vous permet de développer des éléments graphiques en couleurs vraies et d'utilisation facile fournissant à l'opérateur une interface utilisateur intuitive et cohérente.
  • Outil intuitif d'analyse de processus :
    Process Analyst de Vijeo Citect est un outil intuitif d'analyse de processus qui se trouve directement dans le système SCADA. Il fournit une histoire complète de votre usine, offre une compréhension rapidement et directement exploitable à l'opérateur et permet de modifier immédiatement les conditions des processus afin d'améliorer l'efficacité et la productivité.
  • Configuration par objets pour un développement rapide :
    Le développement de votre système de commande est accéléré et facilité par les outils de configuration par objets de Vijeo Citect tels que les modèles de page, les Genies et Super Genies, ainsi que SpeedLink qui lie la configuration de votre système de commande aux objets de votre usine. La configuration par objets réduit la maintenance et garantit une interaction cohérente avec l'opérateur.
  • Ingénierie facile :
    Vijeo Citect offre des outils d'ingénierie de système souples et ciblés pour vous aider à être plus efficace. Que vous configuriez un système distribué de traitement de l'eau ou une application complète d'exploitation minière, Vijeo Citect accélère le processus de configuration de votre système de commande, réduisant de façon substantielle le temps et les coûts d'ingénierie, et réduisant autant que possible les risques associés à votre projet.
  • Vijeo Citect permet une intégration étroite avec une solution Schneider Electric complète.
    Il s'agit d'une offre de visualisation intégrée pour tous les terminaux et iPC Magelis, conçue pour répondre à vos besoin dans une large gamme d'applications. Vijeo Citect fonctionne avec tous les appareils et automates Schneider Electric dont vous disposez déjà ou que vous pourriez acquérir à l'avenir.
  • L'efficacité que vous gagnez dans votre système de production grâce aux fonctions de suivi et de contrôle de Vijeo Citect entraîne une diminution des coûts, et une augmentation de votre productivité et de la rentabilité de votre entreprise.
 
 
 

Soyez au coeur des opérations