Kundenerfolgsgeschichte

  • Anzahl der Dokumente: 25
 
 
 
 
Stichwortsuche
 
Suche
 
 
 
 
 
Filtern Sie Ihre Ergebnisse
Sprache





Showing 1 - 20 of 25 results.
von 2
Titel Datum Hinzufügen Herunterladen
Heute genau hinsehen, um morgen sicher versorgt zu sein
SS_UCB_CHD
Das Pharma- und Biotech-Unternehmen UCB Farchim in Bulle wollte sicher sein, dass seine Stromversorgung dem geplanten Ausbau gewachsen ist. Das von Schneider Electric vorgeschlagene Service- und...
01/11/2016 Zu meinen Dokumenten hinzufügen
Digitale Transformation der Lebensmittelfabriken
SS_Emmi_CHD
Emmi hat ihre fünf grössten Schweizer Produktionsstandorte digitalisiert und kann seit Sommer 2016 Produktionsdaten auf Knopfdruck analysieren. Die grösste Schweizer Milchverarbeiterin setzt dabei...
16/09/2016 Zu meinen Dokumenten hinzufügen
Beruflichen Traum erfüllt
SS_Datahub_CHD
Für das sicherste und modernste Data Center in Winterthur vertraut die DataHub AG auf die ganzheitliche Infrastrukturlösung von Schneider Electric. Die Unternehmer wissen, wovon sie sprechen. Sie...
26/08/2016 Zu meinen Dokumenten hinzufügen
Grösste Schweizer Mühle mit neuer Niederspannung und Energiemonitoring
SS_Swissmill_CHD
Bei der Swissmill in Zürich wurde trotz Grossbaustelle eine Niederspannungsanlage unter laufendem Betrieb ersetzt. Die neue Anlage ist modular aufgebaut, auch unter Spannung erweiterbar und zudem...
26/08/2016 Zu meinen Dokumenten hinzufügen
Sicher und langfristig investieren dank flexibler Anlage
SS_Netzulg_CHD
Die Energieversorgerin NetZulg AG betreibt in Steffisburg die schweizweit erste Mittelspannungsanlage mit einer umfassenden, geschirmten Feststoffisolierung: die Premset von Schneider Electric. Die...
26/08/2016 Zu meinen Dokumenten hinzufügen
Massgeschneiderte Gesamtlösung für ein Wasserkraftwerk
SS_Axpo Power AG_CHD
Das Kraftwerk am Löntsch nutzt seit 1908 das Wasser des Klöntalersees zur Stromproduktion. Vor 40 Jahren wurde es zum letzten Mal revidiert. Bei den heutigen Erneuerungsarbeiten vertraute die Axpo...
26/08/2016 Zu meinen Dokumenten hinzufügen
StudCom-Rechenzentrum: ein Showroom für die Energiewende
SS_StudCom_CHD
Im Datacenter Showroom des Basler IT-Dienstleisters StudCom kommt die neuste Technologie zum Einsatz, die einen Beitrag zur Schweizer Energiezukunft leistet. Möglich machts die energieeffiziente...
26/08/2016 Zu meinen Dokumenten hinzufügen
Erstes IEC 61850 Schutz- und Steuerungssystem für DFS
NRJED116733DE
Erneuerung der Schaltanlage in der Energiezentrale der DFS in Langen mit IEC 61850 Lösung.
17/08/2016 Zu meinen Dokumenten hinzufügen
Exakte Verbrauchsdaten als Herzschrittmacher für Energieeffizienz
SS_Medtronic_CHD
Medtronic ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Medizintechnik und strebt eine höhere Energieeffizienz an. Doch wie ist das wirtschaftlich möglich? Antworten liefert die...
17/11/2015 Zu meinen Dokumenten hinzufügen
Die richtige Spannung auf dem James-Bond-Gipfel
SS_EWLElektroEnergiePlus_CHD
Eine anspruchsvolle und weitläufige Topografie und stark schwankende Gästezahlen im Lauterbrunnental machen die Stromversorgung für EWL Energie Elektro Plus zu einer Herausforderung – ganz...
12/04/2015 Zu meinen Dokumenten hinzufügen
Markant höhere Produktivität
SS_UTO_CHD
In der Kehrichtverbrennungsanlage des Zentralwallis, UTO, wurden zwei neue Laufkräne montiert, die die Abfälle in den Ofen geben. Dank den All-in-one-Lösungen von Schneider Electric führt dies zu...
16/11/2015 Zu meinen Dokumenten hinzufügen
Das grösste und effizienteste Rechenzentrum der Zentralschweiz
SS_CKW_CHD
Die CKW Fiber Services AG betreibt das grösste Rechenzentrum der Zentralschweiz auf einer Fläche von 2‘700 Quadratmetern. Es erreicht eine Verfügbarkeit von 99,99 Prozent (Tier IV) und einen...
03/11/2015 Zu meinen Dokumenten hinzufügen
Innovative Lösungen für nachhaltiges Wohnen.
SS_mehralswohnen_CHD
In Zürich Nord sind auf dem Areal der ehemaligen Betonfabrik Hunziker rund 400 Minergie-P-Eco-Wohnungen in 13 unterschiedlichen Häusern entstanden. Schneider Electric und Feller haben sämtliche...
20/10/2015 Zu meinen Dokumenten hinzufügen
Gitarrenriffs und Energiemanagement – Traumpaar für heisse Festivalsommer
SS_Festineuch_CHD
Festi’neuch in Neuchâtel setzt seit 2013 als schweizweit erstes Open-Air-Festival auf professionelles Energiemanagement. Das Ziel: Die elektrischen Gitarren und Flutlichter sollen Spass machen und...
09/09/2015 Zu meinen Dokumenten hinzufügen
Schneider Live 2015
SchneiderLive_2015_DE1
Energiemanagement: Neue Wege sind gefragt
02/09/2015 Zu meinen Dokumenten hinzufügen
Grosser Schritt zum Smart Grid
SS_EnergieThunAG_CHD
In Thun ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zu einem intelligenten Stromnetz getan worden. Zum ersten Mal wurden in der Schweiz Transformatoren in Betrieb genommen, die auch bei stark...
27/07/2015 Zu meinen Dokumenten hinzufügen
Von der Industriebranche zur modernen Grossüberbauung
SS_Richtiareal_CHD
Auf dem Richtiareal in Wallisellen hat Allreal ein Dienstleistungs- und Gewerbezentrum mit Wohnungen gebaut. Schneider Electric hat zur weitläufigen und grossen Anlage unter anderem 1,5 Kilometer...
20/05/2015 Zu meinen Dokumenten hinzufügen
Dank modernem Back-up spielt jetzt auch das Swisscom-Rechenzentrum in der oberen Liga
SS_Swisscom_CHD
99,88 Prozent Verfügbarkeit sind nicht genug. Das befand Swisscom und plant für ihre Contact-Center-Plattform ein Georedundanz-Rechenzentrum in Chur. Dank Technologie von Schneider Electric konnte...
24/04/2015 Zu meinen Dokumenten hinzufügen
Mit Pioniergeist zur Win-win-Situation
SS_ARAThunersee_CHD
Kläranlagen sind rund um die Uhr in Betrieb und verschlingen mit ihren Elektromotoren viel Energie. Dank Technologie von Schneider Electric hat die ARA Thunersee ihre biologische Reinigungsstufe...
24/04/2015 Zu meinen Dokumenten hinzufügen
Eine Investition, die sich lohnt: das neue Rechenzentrum von Netstream
SS_Netstream_CHD
Der IT-Dienstleister Netstream AG hat dank Schneider Electric 2012 sein erstes eigenesRechenzentrum gebaut. Die Server-Kapazität hat sich dadurch vervierfacht und der Energieverbrauch des...
24/04/2015 Zu meinen Dokumenten hinzufügen