• Default Alternative Text

    HyperPod

    Le pilier de votre datacenter qui assure le confinement des racks de toutes tailles et échelles, au niveau du module

  • HyperPod – le pilier de votre datacenter

    HyperPod offre la vitesse et la flexibilité nécessaires pour soutenir le rythme effréné et la constante évolution des environnements de datacenter. Avec sa prise en charge de tous les racks, sa configuration simple et son alimentation et son refroidissement intégrés, il est idéal pour les déploiements informatiques en modules.

    Default Alternative Text

    Défis

    Vous devez pouvoir pré-installer l'infrastructure physique indépendamment des racks ; une manière propre, économique et rapide de déployer l'informatique à grande échelle, avec la flexibilité nécessaire pour prendre en charge des racks de différentes tailles et formes.
    • Solution

      • HyperPod est un système à installer dans un rack, conçu pour déployer l'informatique à l'échelle souhaitée, par incréments de 8 à 12 racks.
      • Il s'agit d'une structure de support autonome, conçue pour assurer le confinement de l'air dans différents modèles de racks, tout en s'adaptant à une grande variété de configurations de refroidissement et d'alimentation.
    • Proposition de valeur

      • Flexible : Mettez en œuvre des datacenters efficaces, tout en continuant de bénéficier de flexibilité et de facilité pour l'insertion et l'extraction des racks.
      • Rapide : Installez rapidement le confinement et l'infrastructure avant la livraison de l'informatique.
      • Simple : Évitez une construction coûteuse, fastidieuse et invasive.