• Default Alternative Text

    Solutions d’automatisation des processus

    Le futur de votre installation est entre vos mains. Pour la rendre plus intelligente, plus connectée et plus sûre, découvrez nos solutions d’automatisation de processus qui permettent d’optimiser vos opérations tout en augmentant la sécurité de production.

    Regarder la vidéo
  • Optimiser la fabrication du fromage

    A sa création, le fabricant de produits laitiers South Caernarfon Creameries fabriquait ses fromages de manière artisanale, mais au fur et à mesure de son développement, il est devenu évident que la mise en place d'un procédé automatisé était indispensable pour préserver l'homogénéité de ses produits. Le système PlantStruxure™ a alors été mis en œuvre et, avec lui, un contrôle des processus facile à utiliser

  • Nettoyage de terrils

    Leader du nettoyage des terrils, RecyCoal avait besoin de l'automatisation des processus pour exploiter au mieux ses machines. Ils ont opté pour PlantStruxure afin de surveiller, gérer et automatiser ce qui était autrefois des opérations entièrement manuelles.

  • Réduire la consommation énergétique

    Découvrez comment notre solution PlantStruxure a aidé la société australienne Wide Bay Water Corporation à réduire de 12,5 % sa consommation énergétique dans sa plus grande usine de traitement des eaux usées.

  • Augmenter l'efficacité de l'énergie et de la production

    Découvrez comment notre solution PlantStruxure a permis à Total, entreprise publique de production d'éthanol, de passer au premier rang des producteurs de biocarburants au Brésil.

    Deux hommes avec des casques discutent devant l'usine.

    Défis

    Vos défis sont démultipliés par l'instabilité de l'économie mondiale. Les exigences placées sur les systèmes d'automatismes des process augmentent et vont au-delà des simples fonctions de régulation. Votre système d'automatismes des process est essentiel, non seulement pour gérer vos installations, mais également pour réduire la consommation d'énergie, les coûts et les émissions nocives. Il supporte vos décisions de gestion et de production et prépare vos installations et vos opérations pour le futur.
    Ingénieurs examinant des plans

    Nos solutions d'automatismes des process

    Pourquoi choisir Schneider Electric

    • Icône Serrage de mains L'expérience fait toute la différence. Nous comprenons vos défis. En tant que leader de l'automatisme des process et de la gestion de l'énergie, nous fournissons des solutions pour l'industrie depuis plus de 40 ans. Nous savons que votre demande est unique, c'est pourquoi nous proposons des architectures sécurisées et flexibles qui peuvent être adaptées aux besoins de vos processus pour davantage de réactivité, d'efficacité et de sécurité.
    • Icône Temps Investir aujourd'hui. Réussir demain. L'offre d'automatisation PlantStruxure regroupe nos applications distantes, discrète, hybrides et de processus continus avec des services de cycle de vie complets pour accroître l'efficacité de toutes vos opérations. De l'atelier à la direction, PlantStruxure assure la connectivité via une architecture Ethernet ouverte utilisant des technologies éprouvées et un puissant portefeuille de logiciels industriels.

    Faits

    • Icône bleue courbe montante Tirez parti de l'IdO, favorisez l'excellence opérationnelle et améliorez vos performances métier globales.
    • Icône d'appareil mobile bleue Diagnostiquez votre installation en temps réel depuis une tablette ou un smartphone.
    • Icône de continuité bleue Système de sécurité N°1 avec plus de 600 millions d'heures sans défaillance.
    • Icône d'heure bleue Avec Modicon M580, réduisez de 25 % le temps de développement sans aucune perte de production lors du changement d'application.
    • Icône bleue courbe descendante Réduisez jusqu'à 30 % votre consommation d'énergie grâce à PlantStruxure PES.
    • Icône Schneider One bleue Gérez avec la bonne perspective, opérez avec les meilleures informations, concevez avec une simplicité intuitive et protégez votre activité.