• L'IdO et l'entreprise durable

Gestionnaire d'installation en train d'utiliser un logiciel de surveillance sur une vue avec plusieurs écrans, gestion de l'énergie industrielle.
La connectivité à l'IdO permet de recueillir des informations opérationnelles afin de prendre des décisions basées sur des faits et de quantifier financièrement les efforts en développement durable, pour accroître le bénéfice net.

L'Internet des objets (IdO) est une révolution technologique permise par la convergence des capteurs à bas coût, de la connectivité à Internet, du cloud computing et des mégadonnées. Il est en train de transformer nos modes de vie et de travail, à une échelle sans précédent.

  • Plus de 3 milliards de personnes ont accès à Internet aujourd'hui.
  • Dans 5 ans, ils seront 2 milliards de plus.
  • Dans ce laps de temps, 50 milliards d'appareils (« objets ») deviendront connectés à Internet.

La promesse de traduire d'immenses quantités de données en informations exploitables entraîne la transformation du paysage économique, et pose le décor d'une nouvelle ère pour les entreprises durables.

Le potentiel d'accroissement du bénéfice net est immense, dans tous les secteurs. Les sociétés logistiques optimisent leurs trajets de livraison grâce aux données IdO, réduisant leur consommation de carburant. Les fabricants exécutent des processus plus efficaces, avec moins d'énergie et moins de déchets. Les propriétaires de locaux commerciaux et responsables d'usine optimisent le confort des occupants tout en réduisant les coûts et l'impact environnemental.

Les logiciels de chaîne logistique ont permis aux groupes mondiaux d'améliorer sensiblement leurs performances de fabrication, de gestion des stocks et de logistique. De la même façon, l'Internet des objets permet de faire de la durabilité un facteur de réussite clé d'une entreprise, en impactant le chiffre d'affaires et le bénéfice net.

Dans cette courte vidéo, découvrez comment une plateforme Cloud d’entreprise peut collecter et regrouper les données de votre entreprise à des fins d’analyse, mais aussi pour améliorer son efficacité et réduire ses coûts.
Regarder